This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92640, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060194/tps92692-tps92692

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件: TPS92640TPS92691

您好!

是否可以使用此驱动程序驱动此 LED: https://www.osram.com/ecat/OSRAM%20OSTAR%C2%AE%20Projection%20Power%20LE%20CG%20P3AQ/com/en/class_pim_web_catalog_103489/prd_pim_device_8160601/

它的正向电压为19.2-22.4V、最大浪涌电流为14A?

此致、

Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    由于 TPS92692是一款控制器、因此可用于驱动您提到的电压和电流电平、具体取决于外部组件选择和设计。  话虽如此、由于 TPS92692的栅极驱动受到限制、这是一种高功率设计、因此存在一些限制、例如所使用的外部 FET 的大小和开关频率。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    您的意思是、外部 FET 有多大? 从驱动器的角度来看、这是一个限制、还是对设计人员而言是空间限制? 我们要处理的开关频率为4-50Hz

    此致、

    Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    我所讨论的开关频率是由 Rt 控制的功率级开关频率、而不是 LED 的 PWM 调光频率。  由于它是一个高功率峰值功率(>280W)应用,因此您需要一个能够处理该高电流的 FET,并且它将是一个大型 FET 或并联 FET 来处理电流和功率。  大型 FET 将需要更大的栅极驱动器以特定频率进行开关、而 TPS92692的栅极驱动器有限、因此您需要担心这一点。   这些是稳压器设计的基础知识。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    我现在知道您的担忧是什么。 您认为 FET 的驱动能力0.5A 不足以快速开关 MOSFET 吗?

    此外、在 TI 网站上、它指出当前  Iout (最大值)(A)=  那么、该电流是多少?

    此致、

    Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    该电流只是基于器件正常使用情况的数字。  同样、这是一个控制器、外部组件决定输出功率级别。  如果您尝试按照原始 POST 中的说明将14A 驱动到 LED、则0.5A FET 将无法驱动恒定的14A 输出。  FET 必须能够处理您设计的电流、电压和功率级别。  这是电源稳压器设计的基础知识。  请阅读 FET 选择器件的规格并熟悉电源稳压器设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    感谢您的支持

    此致、

    Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Timur。  我们将关闭此主题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    你好。 他代表我们的客户想了解如何使用  TPS92640和 TPS92691。 他们是否能够满足他的需求? 请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我将使其脱机并就此向您发送电子邮件。

    谢谢 Tuan