This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1526A:技术规范和公式

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1526A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058675/uc1526a-technical-specification-and-formulas

器件型号:UC1526A

大家好、

我的客户正在考虑使用 UC1526A 替换 UCC28230、该器件可在-55摄氏度下工作。

请 回答以下问题吗?

开关频率公式

您能否提供公式来计算 RT 和 CT 的开关频率? D/S 数字不足以准确计算它。

死区时间公式

请提供死区时间公式吗?

D/S 仅显示在 RD 曲线下、fs=40kHz、ct=0.01uF、而 CT 曲线下、RT=2k、Rd=0Ohm。

如何在其他频率中计算死区时间?

3. GM 最小值和典型值 误差信号放大器

数据表仅显示直流开环增益为64dBmin 和72dBtyp。 这 看起来像是电压增益。

我需要知道 进行  补偿设计的跨导值。

4. 您能否提供 GM 放大器补偿设计的应用手册?

5.误差放大器输出(COMP)驱动能力

它显示 CMP 引脚的典型值为4.2V。 在 ISINK = ISOURCE = 100uA 下。

COMP 引脚的电流容量是多少?

当将12k Ω 电阻连接到 COMP 接地时、CMP 引脚的电压仅上升至2.6V

在这种情况下、很难确定原因是 GM 放大器增益还是 COMP 电流能力。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh

    由于此器件非常旧、因此目前没有适用于您的客户的公式。 查找设计人员挖掘 IC 设计电路并开发公式需要花费一些时间。 我认为这 是使用 D/S 中的特征曲线进行频率和死区时间设置的快速方法。 然后调整 RT、CT、RD 以获得良好的 PWM。

    关于补偿、您可以使用网络分析器来调整环路以获得良好的补偿器。

    电压被钳位至2.6V、更有可能被补偿网络钳位。 您可以将12k 增大到50K、然后查看 COMP 引脚上的电压是否增大。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    感谢您的支持。

    您能否回答有关误差放大器最小和典型跨导值的问题3?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我没有 GM。 通常使用以下反馈。 对于该电路、我认为您不需要 GM。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean - San、

    我的客户 测试了不同的 COMP-GND 电阻器。 通过将12kOhm 增加到22k 或47kOhm、电压 上升到4.1V。  

    您是否具有误差放大器的最大 ISOURCE 规格?

    此致、

    Itoh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我没有参数。

    谢谢、

    肖恩