This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:偏置、VCC

Guru**** 2510445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060362/lm5156h-bias-vcc

器件型号:LM5156H

大家好、

我们有一个外部9V 电压、并希望将其用于 IC 偏置。

什么是更好的做法:

1) 1)将外部9V 连接到 BIAS 引脚并使用1uF 对 VCC 去耦

这意味着6.85V 的内部 VCC 由连接到偏置电源的9V 电压生成(内部 LDO 导通)(内部电压为6.85V)

2) 2)我们能否将外部9V 连接到展位引脚 BIAS 和 VCC  (内部 LDO 关闭)(内部电压为9V)

或者、在这种情况下、我们是否需要将外部9V 连接到偏置、并在偏置和 VCC 之间放置一个二极管来禁用 LDO?

从效率 和点来看、哪种情况更好?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 由于您有9V 电压轨可用,我建议将此电压连接至 BIAS 引脚(选项1),以便将内部 LDO 调节至6.85V。  

    此致、  
    Em