This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:Webench 设计-理想 FET

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060632/lm5122-webench-design---ideal-fet

器件型号:LM5122

下午好!

我尝试使用 Webench 设计直流/直流升压转换器、但是所有设计都是使用理想的 FET 完成的。 这是否意味着该设计不太可能实现、或者我只需查看并联 MOSFET 以实现温度/电流?

该系统可由12V 或24V 电池输入供电。 我希望升压到36V/25A 输出的最小值。 虽然我愿意选择其他选项、但它还是推荐我喜欢的 LM5122、因为它有库存。 我希望您可以为这些参数提供 MOSFET 选择的一些方向、以及为什么要返回理想的 FET。 有一个铝制框架、可通过散热焊盘加工为散热器。

谢谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您评估我们的器件。

    对于此功率级别、我们通常不建议使用1PH 设计、因为这会使器件选择变得困难。
    我们建议使用多相并联来降低每相的功耗、从而使设计更经济。
    您可以查看以下参考设计。 当然、这仍然低于您所需的功率、但这可以通过修改器件选择来获得所需的功率能力来实现。
    BR Dehuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    感谢您的建议。 我实际上在 今天早些时候订购了 LM5122EVM 评估套件、以便在较低的电机负载下进行测试。 该套件为双相、其中您连接的是四相。 是否有任何指导或应用手册可根据电源要求确定我需要多少相位? 我肯定会花一些时间在这些设计文件中进行比较。

    谢谢、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kris,

    很难明确定义适合多个相位的功率。  因为它涉及许多情况、例如散热、体积和供应链等 但是、根据过去的情况、一个相位实现大约200瓦更容易。 如果一个相位需要400瓦以上的功率、则需要选择更大的 MOS 和电感器、并且需要添加其他驱动器来驱动这些 MOSS。

    BR Dehuan