This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6946:有关 gclk 方法计算的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058687/tlc6946-questions-about-the-calculation-of-gclk-method

器件型号:TLC6946

尊敬的先生

   SLVUBF4A (TLC694x 16通道 LED 驱动器技术参考手册)加倍,第39页的说明如下

我对它非常困惑!每秒显示帧 fFPS 为60Hz,、因此每个副帧图像的刷新时间应小于16.66ms (1/60)。 但是,根据文档中计算的 Glck 频率(43.2Mhz ),计算出的每个子帧图像的刷新时间为 (310*Tgclk+1.5us)*30*256=66.6ms,,大于16.66ms。 两次之间存在严重冲突。为什么? 您能解释一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jialing、您好!

    根据文档中计算得出的 Glck 频率(43.2Mhz),计算出的每个副帧图像的刷新时间为 (310*Tgclk+1.5us)*30*64=16.66ms。

    子周期数为64 (3840/60)

    谢谢

    BR  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Monet Xu

     感谢你的答复。  

    在文档的第36页上、有一个用于32路复用的图3-12时序序列。   

    从这个时序图中可以看出、对于8 + 8模式、子周期的数量应该是256、而不是64。  因此、您的回复中的公式(310 * tgclk + 1.5us)* 30 * 64 = 16.66ms 。这应该是错误的。 这个地方应该是(310 * tgclk + 1.5us)* 30 * 256=66.6ms。这个问题仍然没有解决