This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:适用于30V-57V 输入电压隔离型反激应用的 LM5020替代产品/升级到 LM5020

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM258, LM5020, LM5022, LM51561, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060520/lm5020-alternate-upgrade-to-lm5020-for-30v-57v-vin-isolated-flyback-application

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件:LM2904LM258LM5022LM51561LM5156

我们在现有隔离型反激式拓扑中使用 LM5020MM-1。

VIN 为27V 至57V。 最大输入电流为900mA。 一种型号的输出为12V 4A、另一种型号的输出为24V 2.5A。 我们使用 EFD 磁芯变压器和基于 LTV357光耦合器的反馈控制。

频率为300kHz。 +/- 50kHz。

现在的最大占空比大约为49%、但我们希望保持更高至60%的可能性、但这不是一个理想功能、不是一个关键功能。

我们还使用 LM258/LM2904实现了外部短路保护和抖动电路。

这是我们的设计、大约12年了。

我们发现 LM5020的可用性是一项挑战、我们希望对设计进行升级。

我是否可以就我们可以将设计转换为的经济高效电流模式控制器提出建议? 定价大约1.00美元将是最佳选择。

我们考虑的一个器件是 LM5022和 MAX17595ATE+。 是否有任何其他 TI 控制器在设计上较新、可满足我们的技术、成本和可用性要求。

如果我们能够获得内置断续短路保护和内置抖动、这将是最理想的选择。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devesh、

    感谢您深入探讨并考虑我们的解决方案。  我推荐 LM5156或 LM5156x、它们可被视为 LM5020的改进版本: 更高的驱动器强度、更小的电流感应工作电压、LM51561的稳健断续模式选项以及用于缓解 EMI 的扩频选项、等等。   我们还提供设计工具、可帮助您在新设计中获得良好的起点。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc240

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ni Hao Yohao。

    非常感谢。 再次听到您的声音是如此之好。 我不知道您是否记得、2008年左右、斯里尼·梅农是班加罗尔 NSC 的 FAE、他在您之间安排了电话会议、 我的设计工程师 Vignesh 解决了当时使用高 PoE 分离器的 LM5020时遇到的所有问题。  

    LM51561。 看起来与我们在另一个模块中使用的 MAX17595非常相似。

    您是否对 LM51561的可用性问题有任何见解? 我发现没有库存可供我们获取样片进行测试。

    此致