This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:大电容器电源闪烁

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060590/tps63030-flickering-power-supply-with-large-capacitor

器件型号:TPS63030

您好!  

我们使用2节串联的 C 型碱性电池为 ESP32供电。  

为了让电池完全放电并避免掉电、我们在降压/升压(3.3V)的输出端使用2000uF 电容器。

使用工作台电源为电路供电时、我们看到已达到2.5A 的 CC 限制、PS 正在闪烁一个位。  
取下2000uF 电容器可消除闪烁。  

电路运行正常、但我们只想知道这是否有问题。  

谢谢!  
e2e.ti.com/.../trim.3FB05DD1_2D00_D9D6_2D00_433E_2D00_89FD_2D00_7D326998376D.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想您是说在启动期间达到 PS 的电流限制、对吧?

    我认为这是可以的、您可以执行另一个测试来进行双检查、以输出偏置启动。 Z

    此致

    TAO