This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS766:负载/线路瞬态响应时间

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060546/tps766-load-line-transient-response-time

器件型号:TPS766

您好!

我在浏览数据表、我们看到当 IOUT=0至 IOUT=250mA 时、负载瞬态为~200mV、CL=4.7uF。

我们知道压摆率/瞬态率是多少吗? 图上的标度不清楚、您能告诉我们确切的压摆率吗?

此外、如果 Cl 从4.7uF 增加到20uF、瞬态速率是否也会按比例降低?

谢谢、此致、

Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    这是一个较旧的部分、因此我们遗憾地没有确切的信息

    增大负载 电容不会降低 LDO 对瞬态条件的响应速度、这意味着峰值高电压或低电压将同时出现。 然而、输出压摆率将减小、因为放置一个更大的 CL 将导致过冲/下冲幅度减小。 因此、在相同的响应周期内、电压变化较小、因此、根据定义、压摆率将更慢。 但是、恢复到标准运行的速度可能也会非常慢、因为较大的电容需要对其能量进行放电、并且速率会稍低。

    不过、瞬态率与 LDO 无关。 这是 LDO 外部变化的负载或线路的速率、设计人员可在测试期间选择其速率、并且在理想情况下、被测系统的其他组件对该值具有0影响。

    此致、

    John