This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:应用咨询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4030, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060640/lm4030-application-inquiry

器件型号:LM4030
主题中讨论的其他器件: ATL431

大家好、团队、

当施加到 LM4030的电压小于其反向击穿电压(2、5V)时、到底会发生什么情况?

在这种情况下、是否有任何电流流经 LM4030? 或者没有电流、电流开始仅在超过2、5V 的电压下流动?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果 LM4030无法提供电压(低于2.5V)、则泄漏的电流可忽略不计。 它将小于120uA (即最小工作电流)。

    下面是类似器件(ATL431)的曲线、它仍然显示了我所讨论的行为:

    Tony