This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030A-Q1:芯片 REF5030AQDRQ1的输出电压异常

Guru**** 1646690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058648/ref5030a-q1-the-output-voltage-of-chip-ref5030aqdrq1-is-abnormal

器件型号:REF5030A-Q1

您好!

我的客户需要帮助。

芯片 REF5030AQDRQ1的输出电压仅为2.8V、而不是芯片的标称3.0V。输入电压3.3V、工作环境温度为20°C。原理图如附录所示、我们购买的30个芯片中有一个故障芯片。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong Yu、

    您能否分享输出信号的示波器照片? 输出电容有 ESR 要求、如果不满足该要求、可能会出现不稳定的情况。您知道该电路中使用的输出电容的 ESR 是多少?

    供参考

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    客户随附照片:

    我要求客户提供 ESR 值。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    客户告知 ESR 是 6.8 μ F、X7R。 我认为它应该具有欧姆单位。 但客户坚持认为这是 ESR。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    您可以看到 ESR 是等效串联电阻、即欧姆。 它们可能使用 ESR 较低的 MLCC。 他们能否获得更干净的示波器画面? 该信号上的噪声使得很难判断这些是小振荡还是仅仅是低位深度。 还请尝试在另一个部件上复制此信息、以确认它是设置、而不是单个 IC。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    客户附上 ESR 图。

     这是时间线为1us 时 REF5030AQDRQ1的输出电压波形。  可以看出波形中没有振荡。

    客户告知 自己买的30个芯片中 有一个有故障的芯片。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    MLCC 看起来基本上没有 ESR、但鉴于此处共享的其余信息、我怀疑这是其中的一个因素。

    如果30个部件中有1个出现故障、则该部件显然有问题。 这些器件是在工厂进行电压修整的、因此之后必须发生一些事情才能导致类似的误差。

    我面前的信息需要考虑三个方面:设计、处理和使用。 如果我们对设计、组装流程和应用使用有完整的详细了解、我们可能会在这里取得一些进展。

    所有这些都是预先测试的、客户发现了一个故障芯片、还是这是一个已经过测试并发现有故障的 RMA?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们 事先进行了测试 并找到了故障芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    用户1745073是面临此问题的客户。 请继续讨论。

    此致。