This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在编程期间进行分解后无法访问 FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060142/ucd3138-fusion-digital-power-studio-could-not-be-accessed-after-breaking-down-during-programming

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件:FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO

客户报告 说 FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 无法访问、显示以下错误。  当他们使用  FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 将固件编程到 UCD3138中时、他们的计算机突然关闭、之后、软件显示了这个问题、甚至在安装新问题时也存在。 您能帮您检查任何解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否在 https://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO 上试用最新的 GUI

    另请尝试安装到系统上的新文件夹(而不是默认文件夹)。  如果您仍有问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    他们尝试了最新的 GUI 并将其安装到新的文件夹中、但没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    您能为我翻译邮件吗?  也可以尝试以管理员身份打开应用程序(可以右键单击、然后选择以管理员身份运行/打开)。  

    程序需要管理员权限才能创建一个文件夹来存储日志和首选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amiel、

    该错误消息表示被调用目标发生了错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了我最后以 admin 身份运行程序的说明外、还请以 admin 身份安装。