This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TS2的温度探针会干扰内部寄存器数据

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058737/bq76930-the-temperature-probe-of-ts2-interferes-with-internal-register-data

器件型号:BQ76930

大家好、

在测试过程中、客户发现 TS2上的探头会干扰 BQ 内部的寄存器数据。

05寄存器最有可能被清零、温度数据寄存器被清零、00寄存器故障位也有一定的可能性被清零。

如果盖子未固定、则在触摸电池盖且盖子为金属时触发。 拔下温度探头、并使用10K 电阻器焊接内部探头接口、从而降低干扰的可能性。 合上电池盖、内部温度探头测试、勉强未显示问题、合上电池盖、10k 电阻器已焊接在内部温度探头接口上、无探头测试、未出现问题。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    TS2引脚必须在其建议的电压范围内运行、才能使器件正常运行。  TS2及其基准应热连接到所需的监测点、但必须与监测点和任何可能的干扰点进行电气绝缘。

    如果 TS2通过连接到金属盖子并向下拉至电池而被拉至低于其基准电压-它将改变 CAP2电压、从而导致电压测量误差、并可能设置状态寄存器0x00中的 OV、UV 或 XREADY 位。 如果通过电阻连接下拉热敏电阻 VC5X 的基准、它将改变器件的工作电压、电芯5电压可能会首次改变、但其他电芯可能会受到影响。  一个电压故障或者 XREADY 可在状态寄存器0x00中报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!尊敬的:

    热敏电阻未连接到金属盖、并放置在电池盒的内部空间中、当在测试过程中用手触摸金属盖时、会产生干扰。

    [引用 userid="5295" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1058737/bq76930-the-temperature -probe-of TS2 - interrations-internal-register-data/3917216#3917216"]如果热敏电阻 VC5X 的基准通过电阻连接下拉

    你是通过这种方式做什么?  由于 TS2和 VC5X 之间的外部热敏电阻位于电池盒内且易于干扰、因此测试了将热敏电阻更改为10K 电阻器、VC5X 的基准下拉不应成为问题。 触摸护盖、感受静电放电。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    如果热敏电阻接触到导电外壳或屏蔽层并且未进行绝缘、则会改变电路、导致电流从 TS2引脚 或 VC5X 网络或两者流向 VSS。  这可能会改变寄存器读数或导致故障、并可能会耗尽部分或全部电池。 热敏电阻在高于 VSS 的偏置电压下运行。 由于电压较低、接触网通常不会产生感应、但当 CF 电容器放电时、接触到接地可能会引起火花。  

    如果外壳未连接到电池负极或 VSS、则连接可能会拾取噪声或允许 ESD 进入电路、从而导致中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不连接 到温度探头、BQ 的 VSS 连接到电池的负极、则会降低10K 焊接电阻器受到干扰的可能性、那么我是否可以知道这可能的原因?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我不确定我是否理解这个问题。

    如果温度探头(热敏电阻)未连接到电路、则电压可能会被捕获在 电容器上、并且器件可能无法正确启动。  如果已经运行、温度应指示为冷(电压更高)。   

    如果温度探头连接到电路、但未连接到外壳/屏蔽层、我们希望它正常工作、则不应连接 VSS 上的泄漏电流、如上图所示。  TS2上的电容器通常应滤除 TS2线上拾取的任何干扰。 如果通过 IC 内部的任何二极管结构进行整流并被滞留在电容器上、则大场强可能会在 TS2上施加电压。   

    如果温度探头连接到外壳/屏蔽层、但未连接到 VSS、则外壳屏蔽层可用作天线、从而增加对 TS2的干扰。

    IC 的 VSS 连接到电池组的负极端子、因为这是电池组中的最大负基准。  BQ76930监控器的电压更正向、但由于充电电流的原因、SRN 在充电期间可能略低于 VSS。   TS2以 BQ76930的 VC5X 端子为基准运行、该端子以电池为基准、因此它具有与电池的电压偏移。

    如果这对解释情况没有帮助、请包括具体的连接和测试观察结果。