This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:压降电压

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060535/tl783-dropout-voltage

器件型号:TL783

您好!

我想将24V、60-80mA 负载设置为最大电压42V。 在这种情况下、最小 Vin 要求是什么? 如"输出电流限制与输入输出电压差分间的关系"图所示、它未被清除。 它是 Vout + 4到5V 吗?

谢谢你。

此致、

 Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我不确定我是否理解您的问题。 是否要将输出设置为相对于 ADJ 的24V? 最大42V 意味着什么?  

    从图1中很难准确地了解确保适当电流限制的要求、但在大约 VOUT + 5V 的情况下、电流限制超过100mA、因此这可能就足够了。 这能回答您的问题吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    很抱歉造成混淆。 输出电压固定为24V。 输入电压最高可达42V。 系统最小输入电压可高达24.5V。 由于它不是 LDO、因此我尝试在本例中找到最小 Vin。 在24.5V 输入下、输出是否为20V? 当我们高于28V 时、我们可以调节到24V。 这看起来是对的吗?

    谢谢你。

    此致、

     Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    图10显示、您的应用在整个温度范围内的压降电压为~5V、因此当系统输入电压降至24.5V 时、TL783将处于压降状态、因此我想您的近似值接近-当输入为24.5V 时、输出可能为~19-20V。 这也意味着、要处于适当的调节模式、输入需要高于~29-30V。

    此致、

    Nick