This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:使用保险丝的短路 MOSFET 保护

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060221/bq76930-short-circuit-mosfet-protection-using-fuse

器件型号:BQ76930

您好!

我正在寻找一个保险丝、在 MOSFET 损坏之前为 MOSFET 提供保护。

@、如果我想找一个保险丝、而保险丝在短路时保护或断开负载的响应时间应在10 μ s 以内或更短、并且电流> 500A。

如果有人知道此类保险丝,请分享。

(快熔保险丝150V DC 500A - 10ms 响应时间)

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我不熟悉许多不同的保险丝选项。 我建议联系一些保险丝供应商来解释您的需求。

    此致、

    Matt