This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:线路瞬态参数

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060402/ref5025-line-transient-parameter

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: REF5040

您好!

对于 REF5025/REF5040、如果 GND 端子上的电压由于外部噪声而波动、Vout 也可能受到影响。  在这种情况下、我的客户指的是什么参数?

我的理解是参考线路瞬态参数。  正确吗?  如果没有、您能否解释线路瞬态参数?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如果波动缓慢且为直流、我会使用线路瞬态。 但是、如果 频率较高、您可以使用 PSRR 来查看其通过的程度、并通过使用较大的电容器来最大限度地减小影响。