This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LD1117DT12CTR 更换请求

Guru**** 2532670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060284/lm1117-ld1117dt12ctr-replacement-request

器件型号:LM1117

大家好、

我的客户希望获得推荐的 LDO 插座来替代 LD1117DT12CTR。

请帮您检查一下。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    您的器件  LD1117DT12CTR 是一款800mA、1.2V LDOin 3引脚 DPAK (TO-252)

    我们没有任何具有此输出电压的 P2P 选项可直接替换该器件、但我们在不同封装中提供了一些具有可调输出电压的类似器件

    我推荐的最好的交叉点是:

    TPS78512QKVURQ1 -1A、1.2V、5引脚 DPAK

    TLV76701DRVR -1A、ADJ、6引脚 WSON

    谢谢、

    -Jimmy