This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075T 作为替代器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060589/bq24075-bq24075t-as-a-substitute

器件型号:BQ24075

各位专家:

我可以寻求帮助吗? 参考下面的 E2E 帖子:

(1) BQ24075T:BQ24075和 BQ24075T 之间的区别-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

这是否意味着客户可以使用  BQ24075TRGTT 替代 BQ24075RGTR? 考虑到在采用 BQ24075RGTR 的初始设计中 、它们 根本不使用 TS (TS 引脚通过10K 电阻器连接到 GND)。
希望收到您的确认。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    是的、您可以使用 BQ24075T 作为 BQ24075的合适替代产品。 如您参考的论坛博文中所述、BQ24075T 使用基于 VIN 的分压器进行电池温度监测。 BQ24075T 的情况与不使用 TS 监控功能的情况略有不同。 在这种情况下并参考  BQ24075T 数据表中的图23、R6应为200k Ω、R7 = 49.9k Ω。  

    为供参考、这些数字取自 第10.2.1.2.4 TS 功能部分、其中讨论了示例应用场景中的 R7和 R6选择。  

    请告诉我是否需要任何澄清!

    此致、

    Anthony Pham