This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521845:用作 i.MX6SLL 和 i.MX6SoloLite 的 PMIC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521845, TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060388/tps6521845-usage-as-a-pmic-for-i-mx6sll-and-i-mx6sololite

器件型号:TPS6521845

你(们)好

我正在寻找 i.MX6SLL 和 i.MX6SoloLite PMIC 解决方案

在 TI.com 上搜索后、我发现 TPS6521845可用作 i.MX6Solo 和6DualLite 的 PMIC

是否有任何方法可以配置 TPS6521845、以便用于  i.MX6SLL 和 i.MX6SoloLite?

期待您的回复

谢谢
Ryder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryder、

    感谢您使用 E2E! TPS6521815 是另一种变体(TPS65218x 用户可编程系列的一部分)、附带空白 EEPROM、因此我们的客户可以对其进行重新编程、以匹配特定的电压、序列(以及其他系统要求)。 我们有很多在线资源、展示了如何对存储器进行重新编程。 这些资源可从 ti.com/diypmic 获取。 将 PMIC 轨分配到 iMX6电源域时、请记住每个轨上可编程的最大输出电压以及每个轨可提供的最大电流。 对于原型设计、我们建议订购编程 Booster Pack (https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-TPS65218)、以便在将样片焊接到电路板之前对其进行编程。 验证 EEPROM 配置后、对于生产、您可以与 Arrow (TI 批准的经销商)合作提供编程服务。 如果您对所提供的信息有任何疑问、或需要有关 TPS65215编程的更多指导、请告诉我。  

    您可能需要考虑的另一个 PMIC 解决 方案是 TPS65023、它是一款可通过硬件配置的 PMIC、具有3个 DCDC、1个 RTC LDO 和2个通用 LDO。 我们有一份应用报告、介绍了如何 使用此 PMIC 为 i.MX6SLL 和 i.MX6SoloLite 处理器供电。 可在以下链接中找到该工具: 使用 TPS65023的 NXP i.MX 6电源设计。 第19页和第20页包含了 与您的应用更相关的电源方框图。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Brenda

    感谢您的大力支持

    这对我很有帮助

    我想 这次我将使用 TPS65023RSBR

    BRS

    Ryder