This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:负载阶跃仿真问题-下冲无法恢复

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060130/lmz34002-load-step-simulation-issues---undershoot-does-not-recover

器件型号:LMZ34002

我一直在 PSPICE 中为 LMZ34002运行仿真。 当我修改稳态设计以包含负载阶跃时、我看到当阶跃发生时、会发生过冲、然后稳定回-15V。 当阶跃消失时、您将看到下冲、但它永远不会像过冲恢复那样恢复、除非它需要比我为负载阶跃脉冲设置的1ms 更长的时间。

我看了 webench 设计、它看起来更合理。

输入:25.2V-30.8V

输出:-15V

输出电流:0.3A

下面是我的仿真设计和波形的屏幕截图。 我使用的是开关电阻负载。 它最初具有10k 负载、电流为1.5mA、然后开关负载为50ohm、电流为0.3A。 有什么想法吗? 对于0.3A、我希望在+/-250mV 附近获得更好的调节、这似乎是实现这一点的唯一方法、那就是更大的大容量电容? 你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、请尝试延长施加负载阶跃的时间、并观察这是如何更改响应的。 我希望需要更高的输出电容才能实现您所需的负载瞬态性能。  

    在没有负载阶跃的情况下仿真的稳态输出电压是多少?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这个问题。 我使用数据表特性表中列出的条件运行12V 输入和-5V 输出、并且结果与瞬态响应表中列出的条件不一致。 我发现仿真中 VIN 和 VOUT 之间不包含2.2uF 电容。 将其添加到中、并获得与表中相同的12V 输入和-5V 输出值。

    使用2.2uF 电容重新进行28V 和-15V 输出的仿真、工作正常。