This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:Fusion Digital Power Studio 频率问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059152/ucd3138allcevm150-fusion-digital-power-studio-frequency-problem

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件:UCD3138ACCEVM149

将 UCD3138ACCEVM149与 UCD3138ALLCEVM150配合使用的 IM

我从 TI 下载了 LLC 固件,该固件在 UCD3138ALLCEVM150中具有默认的80kHz 谐振频率。

当我尝试将谐振频率从80kHz 更改为450kHz 时、从监视器上读取负频率非常荒谬。  

我知道 UCD3138ALLCEVM150硬件不能在450kHz 等高频范围内工作。 我唯一想看到 的是"我可以使用 Fusion Digital Power 更改 frequnecy 限制 Studıo "。

在本例中,是否可以使用 Fusion Digital Power Studıo 更改频率限制,或者是否应该使用"Code Composer Studıo "修改固件?

负频率读数的原因是什么?

这些 是固件的默认设置结果。 一切都按预期工作。

这些是当我将谐振频率更改为450kHz、获得负频率读数时的结果。

这些是我所做的修改。

此外、我已将"死区时间"参数更改为150ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 UCD 连接 GUI、GUI 是否可以与 UCD 通信?

    我想固件具有最大频率限制。 如果超出范围、则计算溢出。 读数不正确。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 通过 PMBus 连接了 GUI 和 UCD。

    是否有办法更改 GUI 上的频率限制,或者 是否应该通过直接更改固件在 CCS 中完成?  

    谢谢、

    EFE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 GUI 修改频率范围、但不能无限更改。 我不确定最大范围是多少、 您可以从 GUI 快速找到。 如果您更改固件、则可以根据 需要对限制进行编程。

    此致、

    肖恩