大家好、
当电池电量低(电压6.86V)时、STAT1闪烁周期约为2S、无法正确充电: 充电一段时间后停止。 3格(4格满)后,电池正常充电并转动指示灯。 SRP 和 SRN 之间的电阻器已短路、但故障仍然存在、因此不应由充电电流大于快速充电设置电流引起。
VFB = 1.88V (在万用表测试期间、充电指示灯 STAT1稳定亮起);
SRN =电池电压在6.7V 和7.3V 之间来回跳转、有时高达8.2V;(将充电电压设置为8.4V:RU = 300千欧;Rd = 100千欧);
Vregn = 5.88V/5.89V 跳跃、有时高达5.9V (当 STAT1长时间亮起时);
VCC =引脚24 = 9.04V/8.95V (STAT1导通时电压下拉);
TS = 1.86V;TCC 电容66nF;Iset1 = 1.59V;Iset2 = 0.648V;ACSET = 1.39V;适配器输出9V/6A;LODRV =在0V 至17mV 至33mV 至55mV 之间来回运行; HIDRV 在6.6V 和13V 之间跳转、当 STAT1导通时、它可以达到13V、并快速降至6.6V。PH 电压在6.7V/7.7V 时来回跳转
BTST 在6.5V/6.6V-6.5V/7.7V-6.5V/8.6V-6.5/9.0V-6.5V/10.1V-6.5V/11V-6.5V/12V-6.5V/6.5V/13V 处来回跳转、首先跳变越来越高、当处于高电平时、STAT1将亮起更长时间、然后缓慢跳变低。


您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃



(R10两端)