This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS8117A:NCP1117ST12T3G 更换请求

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060286/lms8117a-ncp1117st12t3g-replacement-request

器件型号:LMS8117A
主题中讨论的其他器件:TLV1117TLV767

大家好、

我的客户希望获得推荐的 LDO 插座来替代 NCP1117ST12T3G。

请帮您检查此问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    遗憾的是,我们没有固定的12V 选项,即 P2P。 TLV1117和 TLV767可调选项将是此处的最佳替代器件。 TLV767是我们的最新器件、具有更好的性能。 如果您有任何疑问、请告知我们。

     

     

    NCP1117

    TLV1117

    TLV767

    AEC Q100标准

    输出选项

    可调节输出、固定输出

    可调节输出、固定输出

    可调节输出、固定输出

    输出电流(最大值)(A)

    1

    0.8.

    1

    输入电压(最大值)(V)

    20.

    15.

    16.

    输入电压(最小值)(V)

    2.7.

    2.7.

    2.5.

    输出电压(最大值)(V)

    18

    13.7

    14.5.

    输出电压(最小值)(V)

    1.25.

    1.25.

    0.8.

    固定输出选项(V)

    1.5、1.8、1.9、2、2.5、 2.85、3.3、5、12、ADJ

    1.5、1.8、2.5、3.3、5

    0.8、1.8、2.8、3.3、5

    使能

    是的

    电源正常

    输出电容器类型

    陶瓷

    非陶瓷

    陶瓷

    PSRR @ 100KHz (dB)

    40

    28.

    53.

    噪声(uVrms)

    540

    411.

    60

    精度(%)

    2.

    3.75

    1

    VDO (典型值)(mV)

    1200

    1200

    900

    Iq (典型值)(mA)

    3.6.

    1.7.

    0.05

    热阻 θJA (°C/W)

    67

    28.

    60.1.

    最小封装面积(mm2)

    22.75

    16.

    4.

    封装类型

    SOT-223、TO-252

    DDPAK/TO-263、SON、SOT-223、TO-220、TO-220、 TO-252

    HVSSOP、WSON

     

    谢谢、

    Prakash L