This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:BQ24610睡眠模式

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059599/bq24610evm-bq24610-sleep-mode

器件型号:BQ24610EVM

尊敬的先生:

  bq24610EVM 已根据我们的新项目要求应用于您的公司。 请在验证期间帮助确认以下问题。

  19.5V 交流适配器连接到 bq24610evm 的 J1、J5未连接到电池组和负载。 测量的信号电压值如下:

  J1 ACPWR:19.46V  ACDRV:16.03V  VCC:15.99V VREF:0V  VREGN:0V -> ACDRV 上拉至 VCC、这是否意味着 IC ACFET 在连接交流适配器时关?Ω、为什么 ACFET 仍然关断?

  BATDRV:14.02V ACN:19.46V SRN:19.46V VCC:15.99V->IC BATFET 开启且 IC 进入睡眠模式?如何从睡眠模式返回正常工作模式?我们期望使用此板为4s2p 的电池组充电(完全充电电压:16.8V)。 交流适配器使用19.5V 3A。 我认为没有问题、我尝试将交流适配器和电池组连接到 bq24610evm、VREF 和 Vregn 仍然为0V。

  J5 SYS:19.46V  BAT:19.46V-->我了解 J5未连接到电池组时 J5 PIN2 Vbat 应该为0,但现在测得的 J5 PIN2 Vbat = 19.46V (BQ24610EVM Q1 & Q2 & Q3 & Q5导通)

请帮助确认原因、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的默认 EVM 设置:

    JP1:TTC 高电平

    JP2:针对 LED 亮起

    JP3:VPULLUP 至 VREF

    JP4:对于 ACDRV 和 BATDRV LED 逻辑、JP4打开

    JP5:关闭以 禁用充电

    ACPWR:19.497 V

    ACDRV:14.366V

    VCC:19.473V

    VREF:3.301V

    VREGN:0.000V

    BATDRV:19.498V

    电池电压:0.000V

    SYS:19.498 V

    这三个测量读数是否都是采用相同的设置? 您能告诉我您的跳线设置吗? 如果您未连接电池且已启用充电、则输出将进入数据表图18所示的电池检测阶段。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 EVM 设置如下:

    EVM 设置(J5未连接到电池组和负载)

    JP1:TTC 低电平

    JP2:针对 LED 亮起

    JP3:VPULLUP 至 VREF

    JP4:对于 ACDRV 和 BATDRV LED 逻辑、JP4打开

    JP5:打开

    我已根据 EVM 的默认设置进行了确认:

    EVM 设置(J5未连接到电池组和负载)

    JP1:TTC 高电平

    JP2:针对 LED 亮起

    JP3:VPULLUP 至 VREF

    JP4:对于 ACDRV 和 BATDRV LED 逻辑、JP4打开

    JP5:关闭以 禁用充电

    ACPWR:19.46V

    ACDRV:16.08V

    VCC:16.04V

    VREF:0.000V

    VREGN:0.000V

    BATDRV:14.05V

    电池电压:19.46 V

    SYS:19.46 V

    EVM 设置(J1连接到交流适配器,J5连接到电池组)、此状态下的测量波形如下:

    CH1:ACPWR CH2:VBAT CH3:ACDRV CH4:BATDRV        CH1:/PG CH2:VBAT CH3:VCC CH4:VREF       

    请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用充电后、我无法理解万用表读数。  我再次使用上一篇文章中列出的跳线设置复制了我的设置、并获得了相同的结果。 我不希望 VCC 为16V、输入电压为20V

    在包含波形的第三个设置中、您的 VBAT 大于第二个图中的 VCC 电压。 这意味着器件处于睡眠模式。 REGN 和 VREF 均为0V

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     原因已查明。R22损坏。R22的电阻从10欧姆更改为400k 欧姆。

     在替换为新的10欧姆电阻器后、EVM 正常工作。

      我想问什么会导致 R22损坏、以避免将来出现同样的问题。

     非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将输入电压和电池电压保持在建议的工作条件内、并根据用户指南使用 EVM。

    谢谢、

    Mike Emanuel