This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061EVM:6kHz 和2MHz 之间的开关行为

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060061/tps54j061evm-switching-behavior-between-6khz-and-2mhz

器件型号:TPS54J061EVM

大家好、

我注意到下面显示的一些行为、 在2MHz 下、测试条件是瞬态0.01A 至0.5A。

但 2MHz 条件下、轻负载 DCM 模式下的一组密集开关脉冲并不是在600kHz 的图像中表现正常的散射脉冲。

为什么会发生这种情况? 它是否以某种方式触发回 CCM 并以2MHz 运行?

2MHz                                              放大

600kHz

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在您进行的测试中、输入电压和输出电压是多少?

    器件是配置为"跳过模式"还是配置为"强制 CCM"?

    如果处于"跳跃模式"、请尝试在不将负载电流降低到60mA 以下的情况下进行相同操作。

    这应该有助于避免组合的脉冲。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     输入电压为12V、输出电压为1.8V。

    它在跳跃模式下运行。

    我想知道原因吗? 因为如果它进入跳跃模式,那么不管 ILOAD 有多大(60mA 或10mA,等等),它的运行方式都不应如此。

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这是一个与噪声相关的问题。

    此致、

    Yitzhak Bolurian