This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:用于电感器检测的 IADT 引脚

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060311/bq25713-iadpt-pin-for-inductor-detection

器件型号:BQ25713

大家好、  

是否有用于 IADT 电阻与电感器的公式?  客户可能希望使用其他电感器、或者我们需要客户仅使用1uH、2.2uH、3.3uH。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、没有。

    我强烈建议参考 EVM。 换句话说、强烈建议使用2.2uH 和137K。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”