This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:芯片选择

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840, BQ25616, TPS61230A, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060342/bq25792-chip-selection

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TLV840BQ25616TPS61230ABQ25611D

大家好、

客户希望找到一种可以满足以下要求的芯片:

充电电流约为2A、放电电电流约为2A

2.输出5V (输出电压应高于5.5V 或可调节)

3.自动检测负载放电,不要打开或关闭

4.2-4指示灯-包括电池电量低、状态、充满电、可用于 便携式电源

5.4.2V 单节锂离子电池充电

请提供一些建议。 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    TI 没有提供上述所有要求的单个 IC。  我们有多个满足1、3和5要求的器件、例如 BQ25792或 BQ25611D。 我们的 NVDC 充电器拓扑将系统输出电压限制为电池稳压电压、即4.2V、因此需要在充电器系统输出之后使用升压转换器才能获得5V 电压。  关于4、如果需要指示灯、我假设客户只需要一个独立的充电器、即没有用于 I2C 的主机处理器读取 BQ25792充电器集成 ADC、然后使用主机 GPIO 来驱动指示灯?  如果是、则我们将仅限于 BQ25616和升压转换器(可能是 TPS61230A)、然后可能是两个用于监控电池电压和驱动 LED 的 TLV840 SVS。   

    此致、

    Jeff