This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:更换钽电容器至陶瓷电容器。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060309/lm1086-replace-tantalum-to-ceramic-capacitor

器件型号:LM1086

您好!

由于电容器已停产、我的客户希望将钽电容器更改为输出电容器上的陶瓷电容器。  但是、在数据表 P.1中、我们可以找到以下内容。  是否可以将其替换为陶瓷电容器?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    是的、对于这些旧 LDO、可以将钽电容器转换为陶瓷电容器、这些 LDO 被设计用于钽电容器、并且需要最小的 ESR 来实现稳定性。  

    实现这一功能有两种方法、它将改变此电阻对负载看到的输出电压的影响:

    为了提高负载瞬态性能、请将电阻器置于直流电流路径中、从而使 Cout 能够在负载阶跃期间更快地提供交流电流。 这将增加直流功率耗散,并要求设置 Vout,同时考虑到由于应用程序将看到的最小和最大负载而导致的 I*R 压降变化。

    为了提高功率耗散和 Vout 精度、请放置电阻器、使其不在直流电流路径中、如下所示。 这将降低 Cout 在负载瞬态期间提供交流电流的能力,并模拟钽/电解电容器的性能。 该拓扑与钽电容器最为相似、因为 ESR 与电容串联。