This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:不同温度下的 OC 限值不同

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060518/tps51285b-the-oc-limit-is-different-with-different-temperatures

器件型号:TPS51285B

e2e.ti.com/.../7587.Tps51285_5F00_Design_5F00_support_5F00_sheet_5F00_r0.2.xlsxe2e.ti.com/.../TPS51285B_BF7EEF8DFE56_.pdfe2e.ti.com/.../PK630.pdfe2e.ti.com/.../s457_2D00_10s1_2D00_211207.rar

大家好、我的客户遇到了一些问题:

目前、当客户端在低温下遇到 VCC5A 时、OCP 保护很容易、而不是引导。  客户实际上在室温下测试了 VCC5A 的 OCP、在低温下测试的 VCC5A 的 OCP 为-15°C。

附件是相关的原理图和布局图、以及 MOS 管规格和参数计算表。 请帮助分析在低温下导致 VCC5A 低 OCP 的其他原因、谢谢



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS51285B ºC 器的电流限制编程电流具有4500ppm/μ A 的温度系数和与温度相关的零电流偏移电压、这两者都有助于在低温下实现电流下降限制。  此外、与保持热处理室内低温相关的强制气流会导致控制器 IC 和 MOSFET 之间的温差更大、从而导致 FET 的自发热更大、并导致温度补偿电流限制编程电流与 MOSEFT 的 Rdson 之间出现不匹配。

    4500ppm/μ s ºC 系数似乎大于 MOSEFT 的冷温度 Rdson 温度系数。  该温度系数不匹配会导致在低温下电流限制较低、在高温下电流限制较高。

    MOFET 裸片温度、RDSon 设置和 IC 裸片温度设置电流限制编程之间的温度不匹配通常比室温更大、这也会导致在低温下测量的电流限制低于室温。

    最后、电流限制检测电路的零电流检测偏移阈值可能会有一些温度漂移、从而导致随温度变化的电流限制。

    通常、对于使用外部 MOSFET 进行电流限制的基于控制器的设计、由于 MOSET 的自发热高于控制器芯片温度、建议将 Rdson 增加20%、并使用-10mV 的最坏情况(最负)偏移电压。