This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD15380F3 MOSFET 上的焊接问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060199/soldering-question-on-csd15380f3-mosfet

您好!

该器件的最佳模板布局是什么?  对于小型焊盘、我遵循了数据表上的指导原则。2mm x.25mm、但在回流焊之后、在器件周围看到了很多焊球。  15mm x.25mm 是否会更好并减少焊球?   谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat、您好!

    感谢您关注 TI FET。 遵循数据表中的指导原则应能获得良好的焊接结果。 下面是 TI FemtoFET 器件 SMT 指南的链接。 您使用的是 SMD 还是非 SMD 焊盘、您使用的是什么焊锡膏、您能否共享回流焊曲线? 我将要求我们的 SMT 专家来思考这个问题。  他可能还有其他问题。

    https://www.ti.com/lit/slra003

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    下面是我们 SMT 专家的回答。 如果您有任何其他问题、请查看并告知我。

    建议的模版略大于 PCB 焊盘。 主要原因是满足面积宽高比要求、以便焊料
    可以打印粘贴。 客户能否提供更糟糕的情况 X 射线来查看焊球的不良程度? 对于焊锡膏、需要了解制造商 P/N 和磁通量(%)。 检查以确保其未过期。 如果焊锡膏在使用前已预热至室温。 车间寿命:在组件安装和回流之前、焊锡膏已打开多久以及焊锡膏在 PCB 上打印了多长时间。 焊锡膏暴露于空气中的时间越长、它吸收的水分就越多并导致焊球。  

    谢谢、

    John