This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:性能咨询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060477/ucd9090a-performance-consult

器件型号:UCD9090A

大家好、

您能否澄清以下客户对 UCD9090A 的问题? 非常感谢。

未使用的 GPIO 是否需要接地、或者是否可以直接悬空?
2. V33A 和 V33D 是否可以记录为黑盒?
3、复位功能是芯片重启的时序、还是可以编程、比如先经过断电过程?
4. BPCAP 电容器是否用于记录黑盒? 如果3V3断电、黑盒记录将持续多长时间?
5.能否通过我们的 IC 实现一个上电序列和两个不同的断电序列?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看我的答案。

    我们建议使用 GND

    2.您是指 UCD 监控其自身的 V33电源吗? 否、如果客户想要记录、则必须向其中一个 MONx 引脚收取3V3的费用

    3.您是指复位 UCD 本身吗? 这是不可编程的

    4.否、未记录 BPCAP。 如果没有欠压电路、当 V33低于2.9V 时、器件将停止记录。 如果客户真的希望进行欠压记录、请按照数据表实施欠压电路、以便器件具有足够的功率来记录所有故障。  

    5.您能更具体些吗? 什么类型的断电顺序?

    此致

    Yihe