This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82810的 EMI 结果请求

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82810, TPSM82823EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060297/tpsm82810-request-for-emi-results-of-tpsm82810

器件型号:TPSM82810
主题中讨论的其他器件: TPSM82823EVM-080

尊敬的 TI:  

TI 说 TPSM82810已经过 EMI 测试、但我看不到数据表或其他地方共享的任何结果。  
如果您有结果、我可以从您那里获得结果吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    状态与上一个主题中提到的相同:PCB 正在更新、届时我们将添加 EMI 结果。  该器件已通过辐射 EMI 测试、但该 PCB 不可购买。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  

    了解 TPSM82810通过的辐射 EMI 是一个很好的信息。  

    不过有一个问题。 您提到 PCB 正在更新、目前尚不可购买、但我看到 TI.com 正在为 TPSM82810提供此 EVM。  
    这是否意味着此 EVM 未用于辐射发射测试? 我只想知道、现有 EVM 没有任何问题、我也可以参考它的布局和布局。  

    https://www.ti.com/tool/TPSM82810EVM-089 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    没错。  为了提高 EMI、您可以减小 Vin 平面的尺寸/面积、和/或添加与 Vin 串联且靠近 IC 的铁氧体磁珠。  例如、我们减小了 TPSM82823EVM-080上的 Vin 平面尺寸。

    Chris