This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:询问 LM5176设计建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060180/lm5176-asking-for-the-lm5176-design-suggestion

器件型号:LM5176

您好、先生、

我的客户希望设计 LM5176。

客户对 Dith 的 Fmod 有 LM5176问题。 如何立即在客户设计中选择它?

在 TI 演示板上、Fmod 为2khz、

e2e.ti.com/.../DC83Q_5F00_POE_5F00_BOARD_5F00_X04_5F00_0916A_5F00_lm5176.pdf

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    抖动功能用于降低 EMI 干扰并将其扩展到更宽的频谱。 这有助于避免达到特定频率的限值。

    因此、最好的方法是在应用未通过 EMI 测试的情况下尝试一些抖动值并测量 EMI 的变化。

    要从一个值开始、我将使用 fmod ~ 1/100到1/150 f switching。

    此致、

     Stefan