This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2591HV:ADJ 版本的前馈电容器选择

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010, LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059098/lm2591hv-feedforward-capacitor-selection-for-adj-version

器件型号:LM2591HV
主题中讨论的其他器件:LMR16010LM76002

您好、先生、

我将 ADJ 版本用于24V 输入和-15V 输出。
330uF 电解电容和2.2uF SMD 电容的输入电容并联。
输出电感器220uH。
FB 端子的1.23V 输入,使用27K 欧姆和2.4K 欧姆作为分压电阻。
输出电容器具有3个10 uF 并联连接。

此时为相位补偿选择了什么前馈电容器?
(容量、额定电压、温度特性、频率特性等)

具体而言、我想知道容量是多少、额定电压高于多少。
感谢您的建议。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    负载电流和输入电压范围是多少?

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢你。

    现在负载电流未知、输入电压范围可能约为24V±5%。

    如果在此信息中无法选择前馈电容器、
    在此电路条件下、

    前馈电容器的额定电压需要多少伏?

    前馈电容器是否具有温度特性?

    前馈电容器是否具有频率特性?

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    前馈电容并不重要、因为反向降压/升压转换器需要较低的环路带宽。 您可以将其设计为占位符。

    您还可以查看 LMR16010或 LM76002、它们是更适合新设计的新一代器件  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的建议。

    但我们现在想使用  LM2591HVS-ADJ/NOPB。

    请确认以下问题。

    比前馈电容器的额定电压高多少伏?
    在我的-15V 输出电路设计中、1.23V 输入至 FB 端子、部分电压为27K Ω 和2.4k Ω。
    ×μ A (27k μ V/(27k+2.4k))=13.8V
    是否可以使用额定电压高于 DC16V 或高于 DC16V 的前馈电容器?


    2.是否指定了前馈电容器的温度和频率特性?
    温度特征 X7R 和 X5R 是否正常?

    谢谢。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank,í a

    对于-15V 输出电压、前馈电容额定电压应为50V、

    电容类型 取决于最坏工作条件下的器件温度、最好使用 X7R、因为它可以覆盖125C 的温度范围、   

    B R

    Andy