This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2906:如何在实际应用中计算其 Tj。 数据表无法提供其 RJC。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, UC2906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060040/uc2906-how-to-calculate-its-tj-in-actual-application-the-datasheet-cannot-give-its-rjc

器件型号:UC2906
主题中讨论的其他器件:BQ24450

尊敬的  

我是来自中国的 Sunny。  

我想计算其 Tj。 我知道 Tj=Tc+ RjC*PD。 在该公式中、我需要知道 RJC。  

您能否帮助告诉我数据表为什么不显示此参数? 或者、您能告诉我它有什么价值吗?

我还想知道 BQ24450。

然后、UC2906或 BQ24450的数据表显示最高结温为-40~150。 但建议使用-40~70。 差异很大。 我知道我们需要考虑 Tj 的降额。 ℃,我℃0.7降额、则最大 Tj 可能为105 μ V、也小于70 μ V。 因此、我需要 直接使用70作为参考值、并且在计算 Tj 时不考虑0.7降额?

期待您的回复。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    [引用 userid="501322" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060040/uc2906-how-to-calculal-ite-ital-ite-tj-in-actual-application-the-datasheet-cannot -ite-rjc"]

    您能否帮助告诉我数据表为什么不显示此参数? 或者、您能告诉我它有什么价值吗?

    [/报价]

    对于 UC2906 / BQ24450、导通元件(Qext)未集成在 IC 中、因此参数不适用。

    [引用 userid="501322" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060040/uc2906-HHOW TO-CAUARTJ-IN ACTUTI-application-datasheet - Cannot -mait-its-RJC"然后、UC2906或 BQ24450的数据表显示最高结温为-40~150。 但建议使用-40~70。 [/报价]

    这来自铅酸电池的建议充电范围。 在-40°C 至150°C 的温度范围内、IC 将正常工作。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    非常感谢 您的快速回复。

    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1060040/uc2906-How-to-calcules-ital-its-tj-inal-actual-application-datashe-cannot -give-it-rjc/3922019#3922019"]对于 UC2906 / BQ24450,传递元素(Qext)未集成在 IC/引用中,因此参数不适用。]

    对此、我也感到困惑。 我想芯片中还有其他一些模拟器件。 我在运行时测试外壳温度。 在℃μ F℃中、温升为15 μ F。 因此、我认为需要考虑这个因素。

    可能有一个可以参考的值?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    由于导通元件未集成到 IC 中、因此我们没有描述此类参数的特征。  热升高主要是由于外部导通元件必须靠近 IC。

    此致、

    Nick