This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61032:是否更换 TPS61030并保持反馈电阻器连接?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059850/tps61032-replace-tps61030-and-leave-feedback-resistors-connected

器件型号:TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61030

大家好、

我希望使用 TPS61032作为 QFN 封装中 TPS61030的替代产品。 我是否可以将 TPS61032放置在电路板上并保持我用于 TPS61030的反馈电阻器已连接?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    请将其保持浮动。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    如果我们保持连接、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    直流精度将受到影响。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    为什么客户需要 FB 进行连接? TPS61032具有内部 FB 电阻器、我们不建议客户这样做。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    原因是他们最初使用 TPS61030进行设计。 但是、由于当前半导体短缺、他们将 TPS61032视为直接替代产品。 我认为、建议将 TPS61030所需的 FB 电阻器更改为 DNP。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您提供信息。 我明白了。

    -文豪