This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:上电问题

Guru**** 2526790 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060105/tps53681-power-up-issue

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB

尊敬的 TI 团队:

我们其中一个电路板上的 TPS53681器件(从器件:CSD95410RRB)无法提供输出电压(0.85V)(该器件在早期正常工作)。 我们尝试通过 Fusion Digital 工具手动启用稳压器、我们观察到、一旦我们通过 GUI 电压上升至0.85V、然后返回0V 来启用输出。 随附的是供您参考的输出电压波形。



还在 GUI 中附加了.xml、状态屏幕截图、监视器窗口。

e2e.ti.com/.../TPS53681-0.0-Address-95-Project-File.xml


请告诉我们您对此观察结果的看法。

此致、
基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来像一个功率级故障触发器。(FAULT_PS)

    您能否检查 ATSEN/BTSEN 是否上拉至3.3V? 如果是、则需要检查功率级是否正常而不会损坏或触发 OCP。