This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何检查芯片是否处于振荡器频率上?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059062/lm5170-q1-how-to-check-the-chip-is-on-the-oscillator-frequency

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

我将 频率设置为100K、 但无法测量频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您是否希望查看转换器是否真正以100kHz 的频率进行开关? 在这种情况下、您可以检查开关节点或 MOSFET 的栅极。 如果需要进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM

    感谢您的付款帮助。 我可以得到 栅极引脚的100kHz。 但  问题不对吗?

     当向 HV 端口施加48V 直流电压时、LV 端口将获得20V 电压、我尝试调节 ISETA 引脚的电压

    从0~1.25V 开始、LV 端口电压不能改变、接下来该怎么办?

     

    HV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM

    感谢您的付款帮助。 我可以得到 栅极引脚的100kHz。 但  问题不对吗?

     当向 HV 端口施加48V 直流电压时、LV 端口将获得20V 电压、我尝试调节 ISETA 引脚的电压

    从0~1.25V 开始、如果 LV 处于 OVP 模式、LV 端口电压不能改变?

     此外、我们还检查 了 HO2波的波形、   这与数据表不同。


     

    /resized-image/__size 320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/pastedimage1638789158391v1.png

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 请允许我 联系此器件的专家以获得进一步的支持、我们将尽快返回给您。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu Wang、

    请分享您的完整原理图、以便我们了解您如何设置电路以及如何关闭控制环路。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PWR_5F00_V0.1.pdf 

    这是完全的 sch、 有几个问题需要帮助:

    1.给 LM5170电路板上电时,LV 端口电压 大约为20V,我是否可以将 LV 电压设置 为14.8V?  

    HO1/2波形不是 PWM 波形、与 数据表不同、是否正常?

    3.可以将 OVPA 保护电压设置为15V,现在 LM5170 芯片很容易 被 LV 高电压损坏。

    4.如果 LM5170 具有 OCP 保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenwu、

    我想 我们已经在这里介绍了您的另一个帖子问题、因此我将关闭另一个问题。

    对于您的问题、我将需要更多信息。

    1.您能帮我识别原理图上的 ISETA 连接吗? 它与"FB"相关、但我在其他地方找不到 FB。

    2.如另一篇文章中所述、您能否说明在电路板上对此波形进行探测的位置(或探测的两个点)? 您也可以在原理图上标记它们。

    3、LV 高电压是多少?

    LM5170具有逐周期电流限制保护。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    谢谢、

    银城