This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:您能告诉我将寄存器重置为默认值的情况吗?

Guru**** 2515940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059560/bq25155-could-you-tell-me-the-cases-that-resets-registers-to-default-value

器件型号:BQ25155

大家好、

我认为切换#MR 引脚不会复位 BQ25155的寄存器。
我的理解是否正确?
您能告诉我  将寄存器重置为默认值的情况吗?

此致、
雅丽塔





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    将复位寄存器的情况如下:  

    1. 硬件复位
    2. SW 复位
    3. 进入/退出配送模式
    4. 执行全功率循环(移除电池和 VIN)  
    5. 使看门狗计时器过期

    MR 可配置为执行硬件重置或进入/退出运输模式。 因此、在正确的条件下切换 MR 可能会导致寄存器恢复为默认值。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arelis - San、

    感谢您的清晰解释。

    >4. 执行全功率循环(移除电池和 VIN)  
    您能告诉我可导致寄存器恢复默认值的阈值电池电压吗?
    我假设在本例中未应用 VIN。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、  

    假设没有 VIN、电池的阈值将是 VBAT < VBATUVLO 时的阈值。 默认 BATUVLO 为3.0V、但您可以在 BUVLO 寄存器(0x16)上更改它。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero