This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:用于1.8V 边带电路审查的 TPS2116

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059760/tps2116-tps2116-for-1-8v-sideband-circuit-review

器件型号:TPS2116

您好、先生、

您是否愿意帮助查看以下电路是否正常? 谢谢!

描述:
1) 1)如果仅存在3.3V 电压、则 Q21关闭、PR1为高电平、V_SW 输出 VIN1、3.3V
2) 2)如果+3.3V 和 VIO_1V8都存在、则 Q21打开、PR1为低电平、V_SW 输出 VIN2、1.8V

此致、

胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David Hu、

    对于您的电流设置、我假设 PR1的3.3V 与 VIN1电源相同? 当 PR1为低电平(Q21导电)且 VIN1为高电平时、VIN2将通过。 当 PR1为3.3V (Q21不导电)且 VIN1为高电平时、Vout 将通过 VIN1。 当 VIN1为低电平且 PR1为低电平(Q21导电)时、它将通过 VIN2。  当 VIN1为低电平时、PR1不能为高电平、否则由于 MODE 连接到 VIN1、输出将为高阻态。  

    一切看起来都很好;但是 、我建议在1.8V 电压轨上添加输入电容、因为如果在切换事件期间输入电容降至1.6V 以下、则可能会禁用内部保护功能。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    非常感谢!

    在1.8V 边带电路中、我们需要更改 VIO_CFG 的连接。

    基于以上内容、我更新了以下电路、您能帮您再次检查一下、谢谢!

    (更新了控制 VIO_CFG 连接的电路)

    我 的分析如下:
    此处使用 PMOS 控制 PR1电压、VIN1连接到 VIO_1V8、VIN2连接到+3.3V
    1) 1)如果只有+3.3V、Q23关闭、PR1为低电平,V_SW 输出 VIN2、3.3V。由于 PR1为低电平、ST 将会
    保持低电平。 (内部 NMOS 导通?)
    2) 2)如果二者都具有+3.3V 和 VIO_1V8、Q23打开、则 PR1为高电平,V_SW 输出 VIN1、1.8V、这次为 ST
    将保持高电平。 (内部 NMOS 关闭?)、我们可能需要
    保持 R252/R223 NOB 在这里。 和
    使用嵌入式 NMOS 对其进行控制。

    请帮我们办理两次入住手续,非常感谢!

    此致、

    胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

       对于您在1.8V 上所说的输入电容、这里的值会更好? 1uF 或10uF 呢?

    此致、

    胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1uF 应该可以。  

    如何打开/关闭 Q23? R255是否也不会被组装?  

    此致、

    Kalin Burnside