This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156EVM-BST:200VDC 偏置输出电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059920/lm5156evm-bst-200vdc-biasing-output-voltage

器件型号:LM5156EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5156

我正在研究如何修改 EVM、以测试200VDC、15VDC 输入的一些设计理念。
我正在考虑使用设置为50V 的输出、然后使用二极管/电容电压"倍压器"获得大约150V~200V 的电压。}
输出负载只是~50pF 电容的偏置电压。 基本上没有电流消耗;最大的电流消耗将是 FB 电阻器。

我用于此应用的电源只能提供~2mA 的电流。

您是否对如何限制每次打开电感器时 MOSFET 试图通过电感器的电流有任何想法?
我看到 EVM 在原理图上有"R2"-增大此电阻并将偏置电压连接到 V_AUX (15V)是否有助于限制每个周期拉电流?
或者、将 Rs (4mΩ)增加到更大的值...这两个值都是为了减小每个周期的电流、但也是为了减小 IPEAK?

现在对 EVM 的修改:
Fsw = 100kHz (Rt = 220k)
L = 10uH

Darren