This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481多输出方案?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059506/lm3481-lm3481-multiple-output-scheme

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

您好的团队:

要求如下:

直流/直流隔离式电源的参数要求

输入:12V 直流

输出:5Vdc-1a (1个电路、高压隔离)

输出:15Vdc-0.2A (3路、高压隔离)

输出:12Vdc-1.5A (1个电路、高压隔离)

环境温度:50度

总功率:32W-35W

可以使用 lm3481来满足以下要求、或推荐更合适的方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您考虑我们的产品。  您能否考虑使用 LM5155x 或 LM5156x 而不是 LM3481?  LM5155和 LM5156是我们支持您的应用的新型控制器、其性能应优于 LM3481。  例如、它们具有更强的栅极驱动器和更低的电流感应工作电压、有助于实现更高的效率。  是的、LM3481还可以支持您的应用、但 LM5155x 和 LM5156x 具有更好的设计工具(请参阅以下链接)、其中包括三个输出轨支持、您可以使用来开始设计?

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc240

    此致、

    应用工程学 Yohao Xi