This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2513845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059191/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713

大家好、

我们将 bq25713用于 OUT 项目、能够读取所有 ADC 值、根据这一点、当电池电量达到我们的极限时、我能够停止充电、但面临一个问题、当电池电量非常低、小于7时、我将提供 预充电电流 ,它也在充电,我看到使用电压表,但我没有得到更新的值,在调试端口,如果我再次移除连接回来的直流适配器,我能够在屏幕上看到更新的值,

假设 batery vol 现在大于7,并且我开始字符串,我可以在屏幕上看到该值,不需要重新连接自适应值,但是如果 vol 小于7,除非我删除,否则我无法在调试端口中看到更新的值 ,然后重新连接直流适配器。

请帮助  

谢谢、

smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    您能给我以下信息吗?

    最大充电电压
    2.快速充电电流设置
    3.预充电电流设置
    最小系统电压
    5.输入电压

    要进行确认、您在预充电状态下读取 ADC 值时遇到问题、对吧?  您尝试读取哪个 ADC?

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    最大充电电压=8400mV

    2.快速充电电流设置=2048mA
    3.预充电电流设置=258mA
    4.最小系统电压=6400mV
    5.输入电压=10496mV

    ADC 设置为0xA0FF

    谢谢、

    SMruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    请回复。我已经给出了您之前询问的所有值。

    谢谢、

    smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    请勿使用相同的问题发布多个主题帖。 我将删除该另一个线程。 我将回答您的问题。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    我在 EVM 上对其进行了测试。 我可以读取充电电流 ADC 而不会出现任何问题(ADCIBAT)。 我可以阅读以下内容:

    VBAT ~7.8V (快速充电)。 充电电流设置= 2048mA
    2. VBAT ~7.8V (快速充电)。 充电电流设置= 256mA
    3. VBAT ~6V (预充电)。 充电电流设置= 2048mA、实际充电电流钳位至384mA。  
    4. VBAT ~6V (预充电)。  充电电流设置= 256mA

    使用您在 VBUS = 10V 时提供的设置进行了测试。 我使用了默认设置、禁用了看门狗计时器、并将设置更改为您所描述的设置。 我确认没有问题、我建议检查您的设置。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    我曾经给过 ADC 设置,它是正确的吗?就像电池电压高于7伏一样,我能够读取所有的值,但是如果它小于7伏,我无法读取电池电压或任何参数,总是显示2880伏电池 电压,假设我给了一个无电电池..it,显示始终为2880,aftr 充电一点点...我要移除直流电源,然后只能看到电池电量的更新日志...

    您能再检查一下  

    谢谢、

    Smruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smruti、

    如果您将"ADC_CONV"设置为1、该怎么办?

    或者、如果"ADC_CONV"设置为0、则设置 ADC_START 以启动 ADC 转换。

    请参阅下面的内容、它对我来说非常实用。


    这次、我在最大充电电压设置为8400mV 的 VBAT ~ 6V 下进行了不同的测试。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”