This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:VDD 上电时复位200ms 阶跃

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059956/tps3809-200ms-step-on-reset-at-vdd-power-on

器件型号:TPS3809

大家好、

对于 TPS3809K33、我的客户在 VDD 上电时的测试范围低于标准、在复位变为高电平之前、有一个~200mV 的阶跃、持续时间为200ms。 我假设200ms 是延迟时间、但为什么在这段时间内有200mV 的阶跃?  

谢谢。

原理图和范围为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此测量是在哪里进行的? 在引脚2或 RESET_BAR 上?