This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:TPS543820

Guru**** 2812665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060058/tps543820-tps543820

器件型号:TPS543820

您好的支持团队、

         对于此降压转换器,EN 引脚拉取上拉电流以计算用于调节使能引脚的 RENT 电阻器(带分压器)是什么。 它被指定为小电流! IP 的范围或值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    当 Ven=1.1V 时、拉电流大约为1.5uA、当 Ven=1.3V 时、拉电流大约为11.6uA。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

         IP 和 IH 的值仍处于困境中、因为没有针对上拉或迟滞提及它(它只是表示为 EN 引脚拉电流)  

    我是否可以知道上拉电流 SIR (IP)的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sowmiya、

    IP 通常为1.5uA。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生