This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:I2C 命令大约为 ⅾelay μ s 时间

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059892/bq25730-about-delay-time-for-i2c-commands

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25731

您好!

我们正在考虑使用 BQ25730替换 BQ25731、方法是参阅以下主题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053359/bq25730-about-vsys-voltage-control-when-batfet-is-not-used/3897374#3897374

让我再问一个有关答案的问题。

在以下设置更改中、我们将考虑发送 I2C 命令时的延迟时间。
例如、客户是否应在指令1和指令2之间设置延迟时间?
您能给我一些关于设置每个步骤之间的延迟时间的建议吗?

>1. 在适配器插入之前、将充电器置于 HIZ 模式。 (将引脚6 ILIM_HIZ 拉至接地、或将 REG0x35[7]设置为1)
>2. 将0x00[2]设置为0以禁用 LDO 模式。
>3. 检查是否正确编程了电池电压(REG0x05/04)
>4. 设置预充电/充电电流(REG0x03/02)
>5. 将器件退出 HIZ 模式。 (从接地释放 ILIM_HIZ 并设置 REG0x35[7]= 0)。
>为了防止任何意外的 SW 错误,当器件超出 HIZ 时,主机会设置低输入电流限制(几百毫安)。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要设置延迟时间、而是延迟时间不会受到影响。 您可以随意选择您喜欢的延迟时间、例如100ms。