This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:为伺服系统供电时会出现大电压降

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058803/lm5085-big-voltage-drops-when-powering-servos

器件型号:LM5085

我在电路板中使用电源设计器生成的电路、旨在驱动多种业余类型的伺服电机、用于机器人教学实验室。

我遇到的问题是电压降很大、假定与伺服的浪涌电流有关。 由于它们是数字伺服、大瞬态压降足以使内部控制器欠压、并且伺服无法正常移动。

我将从24V 降至6V、通过示波器查看输出可以看出、使用单个伺服(TowerPro MG996R)时、电压可能会降至2.7V、我需要至少驱动4个。


添加更多电容会有所帮助、但还没有足够的地方。 我认为问题的根源必须比这更根本、但我不是电源设计专家、而是不知可能发生什么问题以及如何解决问题。 我也面临着紧张的时间压力、需要在第二天左右找到解决方案。 如果您能提供任何建议、我将不胜感激  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用似乎遵循数据表 第8.2节中显示的类似典型应用。  

    您的电感器值明显小于15uH。 根据来自伺服系统的输出电流瞬态、4.7uH 电感器将降额、并可能影响瞬态性能。

    也许您所得到的 L (电感器)和 Cout (输出电容)组合会导致设计发生变化、但在负载瞬态条件下不那么稳健。  

    由于您尝试增加输出电容、下一步是将电感器均衡为15uH、与示例电路类似、然后重新测试瞬态性能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看  

    遗憾的是、它没有解决该问题、因为将电感器增加到14.1uH 会导致输出端出现较大的压降(从所需的6V 降至大约2.5V)。 我观察到一些非常奇怪的行为、即在从输出端获取电流的同时向开关节点应用一个振荡探头、在某种程度上能够"敲击"电路以输出正确的电压、但我从未设法找到发生这种情况的原因、 我也无法使用 RC 网络而不是示波器探针重现该行为。

    我在数据表上针对我的应用进行了计算(24V 标称输入电压、12-24V 输入电压范围、6V 输出、10A 最大输出)、并得出了与 TI 电源设计器输出的组件值相似的结果。 我无法确定我需要更改哪些电感器(如果有)以应对更大的电感器。 应该提到的是、我通过添加三个4.7uH 串联电感来增加电感、因为我没有时间订购15uH 电感、所以这也许是问题的一部分。

    此时、我必须继续执行一个错误的权变措施、将电路设置为更高的输出电压、并在输出端放置一个 LDO 来处理一些瞬态需求、这完全是由于时间压力导致某种不确定的工作。 这是非常不满意的、我真的想了解电路的运行情况、即使我太晚才获得这一知识、无法将其应用到我的当前设计中。 如果有任何进一步的见解、我将不胜感激!

    非常感谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的设计中大容量输出电容器的 ESR 是多少? 这可能太低、导致调节问题、因为该器件需要 FB 引脚上的一些纹波才能正确调节。  

    请参阅 图25  、并注意到它们是如何具有三个附加组件(R3、C1和 C2)的。 您能否尝试在电路中使用这些值? 这些组件也位于 EVM 上。 我建议复制此处的确切组件选择以测试稳压。  

    如果不希望这样做、也许您可以在 VOUT 和 FB 之间添加一个交流耦合电容器(请参阅 用户指南中的图5)。  

    此致、

    Jimmy