我在电路板中使用电源设计器生成的电路、旨在驱动多种业余类型的伺服电机、用于机器人教学实验室。

我遇到的问题是电压降很大、假定与伺服的浪涌电流有关。 由于它们是数字伺服、大瞬态压降足以使内部控制器欠压、并且伺服无法正常移动。
我将从24V 降至6V、通过示波器查看输出可以看出、使用单个伺服(TowerPro MG996R)时、电压可能会降至2.7V、我需要至少驱动4个。

添加更多电容会有所帮助、但还没有足够的地方。 我认为问题的根源必须比这更根本、但我不是电源设计专家、而是不知可能发生什么问题以及如何解决问题。 我也面临着紧张的时间压力、需要在第二天左右找到解决方案。 如果您能提供任何建议、我将不胜感激