This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:器件工作模式在空载启动条件下切换时的压降

Guru**** 2766265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059458/tps548d22-voltage-droop-when-device-operating-mode-switch-in-no-load-start-up-condition

器件型号:TPS548D22

尊敬的团队:

 在空载启动条件下、器件工作模式从 PFM 切换到 FPWM 时、会出现压降。 波形。

但是、如果我们 在输出端增加~0.8A 负载、并且启动波形将在没有压降的情况下良好。

您能和我们分享您的意见吗? 谢谢。

 

放大启动波形。

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示波器图像中显示的行为与我对该器件行为方式的期望是一致的。 在随附的启动波形中、是否正确地指出在输出端施加了负载以强制持续开关?  

    在这种情况下、捕获表示首次施加负载时输出电压会初始下降、然后输出电压恢复到低于先前在轻负载运行下捕获的设置点。 在轻负载运行期间、与连续导通模式相比、输出电压将逐渐升高、因为该器件表现出恒定导通时间、如控制模式。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    是的、我们启用输出负载并启用器件。

    如果器件行为与您的描述相同、PFM 中的输出将稍高一些。 然后在 FPWM 中保持相同的电压电平。

    我很困惑、为什么在模式切换后输出电压会下降、然后缓慢恢复到高电压电平。 在此期间、没有开关模式变化和任一负载变化。

    请与我分享您的意见。 谢谢。

    对此,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我有几个后续问题:

    负载的压摆率是多少(或负载斜升需要多长时间)、启用负载后、负载的电流电平设置为多少?

    2.在原理图上(或电路板上测量的是什么)输出电压?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    1.出现问题时,输出端没有负载。  

    我们测量靠近稳压器侧的输出电容器上的输出电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    感谢您回答后续问题。 根据捕获结果、器件似乎会根据从 DCM 到 FCCM 的转换看到负载事件(尽管 Iout 波形没有明显变化、可能表示器件上存在负载)。 在负载事件期间以及从 DCM 转换到 FCCM 期间、根据 施加负载的速度、预计输出电压设定点会出现几 mV 的偏差以及输出中的初始"压降"、这是合理的。

    就该问题的进一步故障排除而言、我建议您像现在一样探测输出电容器两端靠近稳压器的电容器上的输出。

    在对原理图进行修改以帮助缓解问题方面、我建议:

    将 R990更改为33.2k Ω(用于轻负载效率)或32.4k Ω(用于 FCCM 运行)。 这将更改器件内部的时间常数和后续斜坡设置。 建议在更高占空比应用中使用此方法、它可能有助于纠正您在轻负载时看到的问题。

    2.我还建议不填充 C867。 我不认为这是问题的根源、但如果电容器检测到电压发生任何变化、这可能会影响内部基准并影响调节。 因此、数据表中指定此引脚不连接。

    此致、

    Alec Biesterfeld