This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:错误代码 EC3:EC0

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060054/bq40z80-error-code-ec3-ec0

器件型号:BQ40Z80

尊敬的支持团队!

我在寻找可通过0x16 BatteryStatus()访问的错误代码的详细信息。

不幸的是、我在 TRM 中找不到任何描述、因此我想在此询问该位与什么类型的错误相关?

谢谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 EC3:EC0、错误代码如下:

    0x0正常

    0x1忙

    0x2保留的命令

    0x3不支持的命令

    0x4访问被拒绝

    0x5上溢/下溢

    0x6大小错误

    0x7未知错误

    如果您对此信息有任何疑问、请随时与我联系。 谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最终错误代码(0x7)表示 PEC 错误: 它将由检测到错误的 PEC 触发、或者预计会有 PEC (基于器件设置)但未接收到 PEC。

    此致、

    Wyatt Keller