This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC:如何添加替代 MOSFET

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060176/sync-buck-fet-loss-calc-how-to-add-alternative-mosfets

器件型号:SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC
主题中讨论的其他器件:CSD19502Q5B

请建议如何添加替代 MOSFET 器件(例如、要添加 CSD19502Q5B -它不会出现在下拉菜单中)

我在下拉菜单中只看到大约20个可用

是否可以手动添加设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的查询。 CSD19502Q5B 包含在同步降压工具数据库中。 由于您的工作条件、它可能不会出现在下拉列表中。 如果栅极驱动电压 VGS < 6V、则不会包含80V 和100V FET、因为它们的数据表中都具有在最小 VGS = 6V 时指定的导通电阻。 此外、仅当36V≤VIN≤66V 时、80V FET 才会出现在下拉列表中。 该数据库包含所有采用"电源"封装的分立式和电源块 N 沟道 FET、可用于同步降压转换器。 目前、无法手动添加 FET。 如果您需要进一步的帮助、请随时通过电子邮件与我联系。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用